RAPPEL IMPORTANT DE SÉCURITÉ

Appareils de Protection contre les Surtensions Fabriqué avant 2003

Certains appareils de protection contre les surtensions électriques peuvent surchauffer dans des conditions électriques anormales, posant un danger d'incendie possible aux personnes et la propriété


8 Series Parasurtenseur mutliprise


7 Series Parasurtenseur mutliprise

Comment puis-je déterminer si j’ai une unité qui est rappellée?

1. Cherchez l’étiquette du code à barres sous le parasurtenseur

2. Les deux chiffres qui suivent la première lettre dans la séquence du numéro de série indiquent l’année de fabrication. L’unité est inclus dans le rappel si les chiffres sont 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 01,or 02

3. Le Numéro de Séries est de 2002 ou avant

Questions Fréquemment Posées

Numéros de Modèles Affectés

8 Series 7 Series
NET8 NET7
NET8N NET7T
NET7T-C PER7
PER8T PER7C
PER8TR PER7T
PER8TR-CN PER7T-CO
PER8TVR PER7T-U
PER8XTV PER7TX137
PRF8T2 PER7-U
PRF8TT PER7X148
PRO8 PRF7
PRO8T2 PRF7T
PRO8T2C PRO7
PRO8T2MP12 PRO7C
PRO8T2MP12B PRO7T
  PRO8TV
  PRO7TX183

 

Arrêtez d'utiliser le parasurtenseur si vous avez un des produits rappelés